结果:找到"LORA网络 低功耗远距离传输芯片",相关内容1000条
  • 酒店监控网络传输方案
  • 传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。对于酒店重要的位置:比如大门出入口前端采用高清的摄像机用千兆的poe交换机进行传输,保证录像的高清晰。两层采用一台千兆27口POE交换...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店监控 酒店 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 09:39:00
  • 国内最新lora芯片ASR6505远距离传输低成本替代方案
  • ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对ASR6501/6502市场的补充,也表明了ASR对于发展LoRa市场的决心;ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key。目前ASRLoRa芯片已与200多家客户进行合作,产品已导入光宝科技、海华科技等模组大厂,以及利尔达、慧联无限、瑞兴...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2021-04-13 15:52:00
  • 智能手表专用PSRAM芯片【1.8V✚USON8✚64Mbit】
  • 智能手表是具有信息处理能力,符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外,还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针、数字、图像等。一般需要容量较大的PSRAM芯片,有一款封装为USON-8的APS6404L-SQR-ZR特别适合用在智能手表,1.8V的电压可以有效的降低智能手表对功耗的要求,同时封装仅为3x2mm大大的节省了体积空间,感兴趣的可以看一下规格书规格书:APS6404L-SQR(sop81.8v).pdf
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PSRAM PSRAM USON8 PSRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2021-01-13 12:01:00
  • LORA网络/ASR650X、ASR6505、ASR6500S低功耗远距离传输芯片
  • LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点:1.在传输过程中,信息可能被噪音淹没,接收方只需要听取重点(知道正交的扩频序列)就可以恢复型号2.抗干扰、抗噪音和抗阻塞能力强3.扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此频率可以复用)4.宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强LORA的射频参数发射功率和晶振频偏会影响芯片收发的及时性和准确性。LoRaWAN是一个MAC层的规范协议,由LoRaAlliance基于LoRa制定,目的是为了使用LoRa调制技术组成一个高容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-24 16:44:00
  • 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
  • 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 放IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单发射SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
  • 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
  • 远距离无线传输新方案ASR6505
  • 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
  • ​IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic5283...
  • IN612L芯片模块蓝牙远距离芯片300米远距离一对多蓝牙IN612L问世与nordic52832更强超低功耗主要特点•多模式协作协议栈-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范-高数据速率支持高达2Mbps-远程支持(125Kbps/500Kbps)-广告推广支持-软件无线电-灵活的RX/TX使能控制-低功耗设计的事件触发模式-真正的双向-同时支持蓝牙5操作•CPU和内存-ARMCortex-M4F高达64MHz,带i-cache-256KBROM(引导加载程序和软件堆栈)-64KB存储器-1KbeFuse内存(制造商ID、安全密钥储存)-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)-空中更新(OTA)支持-...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ​IN612L模块 蓝牙300米 一对多蓝牙IN612L问世 与nordic52832更强超 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:45:00
  • 网络串口透传芯选择
  • 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 串口透 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: